This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562208:功率耗散

Guru**** 2549790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526385/tps562208-power-dissipation

部件号:TPS562208

工具/软件:

您好的团队、

您能否帮助 根据客户规格计算功率耗散?

VIN

12 伏

输出电压

1.8V

设计 DC/DC (LDO) 规格

TPS562208

IoMax

0.844A

稳压器 IoMax

2.000A.

PoMax

1.519W

额定值

42.20%

Pd

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger Lin、

    当输出电流为 0.844A 时、Vin=12V 且 Vo=1.8V、效率将为 85.3%、总功率耗散为 0.261W。

    VIN 12 V.
    VO 1.8 V.
    Poutput 1.519 W
    燃油效率更高 0.853  
    Pinput 1.780774 W
    P_diss 0.261774 W

    此致、

    Haseen。