This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:LM5146 空载发热问题。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526227/lm5146-lm5146-no-load-heating-problem

器件型号:LM5146

工具/软件:

 我们是 中国的 Rokae、我们使用 LM5146 实现 48V 至 24V、300kHz 的开关频率、发现空载功耗相对较高、为 0.67W。 然后我们使用二极管仿真函数、空载功耗降至 0.2W、但这仍然高于我们的预期。 是否有任何其他方法来优化它?   

e2e.ti.com/.../P2_5F00_24V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的张平:

    您能否移除栅极电阻器 (R53 和 R54) 并进行检查?  

    您如何测量输出电流?  

    您能填写此设计的设计计算器并与我分享: https://www.ti.com/tool/LM5146DESIGN-CALC

    谢谢、

    此致、

    Taru