This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:5V LDO 在 5Vout 波动时波动

Guru**** 2814095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524832/tps51285b-5v-ldo-fluctuate-when-5vout-fluctuate

器件型号:TPS51285B

工具/软件:

尊敬的团队:  

进行测试以查看 5V LDO 在 5Vout 波动时波动、您能否帮助解释这一点? 这里的传输有电吗?

请帮助再次检查附加的 SCH、谢谢!

e2e.ti.com/.../3.3V-5V-Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    是、VO1 5V 降压输出正在驱动 LDO 负载。

    降压稳压器将为 LDO 负载供电的条件如下:

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Haseen!

    因此、3.3V LDO 的工作原理与 5V LDO 相同、这意味着当激活 EN 时、3.3V LDO 的输入也来自 3.3V Vout?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    否。。一旦 VREG5 从 Vo1 供电...则 VREG3 LDO 的输入从 Vin 切换到 Vo1。

    此致、

    Haseen。