This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:如何评估多个功率高达 60W 的受电 PDO?

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB564, TPS65987D, TUSB564Q1-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526362/tps65987d-how-to-evauate-several-sink-pdos-up-to-60w

部件号:TPS65987D
Thread 中讨论的其他器件:TUSB564Q1-EVM、TUSB564、 TPS65987

工具/软件:

您好:

我们正在基于 TPS65987D 和 TUSB564 评估用于“Type-C Display“应用的 TUSB564Q1-EVM。 使用 HP ProBook 450 G9 和 HP Thunderbolt Dock 120 W G4(仅适用于正确的 Type-C 插座)、我们已经在 DP 输出上获得了 UHD 图像。 但是、尽管我们使用原始的 PJT 文件请求 5V 固定灌电流和 5V 至 20V 的可变灌电流、但两种 HP 供电方都仅提供 5V 的 VBUS。

这是评估所有灌电流 PDO(如 9V/3A、12V/3A、15V、3A 和 20W/3A)的正确方法吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduard:

    TPS65987 仅用于 FYI 用途、但 TPS65987 为 NRND。  

    是评估所有受电 PDO(如 9V/3A、12V/3A、15V、3A 和 20W/3A)的正确方法吗?

     您可能需要查看您是否使用 Type-C 手机壁式充电器或类似器件、因为多端口壁式充电器通常可以支持高达 100W 的功率

    尽管我们使用的是原始 PJT 文件、请求 5V 至 20V 的固定灌电流和 5V 至 20V 的可变灌电流。

    这应该没问题。 可变灌电流 PDO 应支持 5V、9V、15V 和 20V 固定 PDO。

    您是否有 PD 分析仪或方法来访问 TPS65987 的 I2C 端口? 可能是这些端口无法协商 USB-C PD、而您只看到 5V Type-C 合约。 分析器将使我们能够对 CC 通信进行解码、以确定是否正在尝试 PD 合约。 如果您可以访问 TPS65987 的 I2C 端口、我们也许能够从寄存器中获取类似的信息。

    如果连接不同的 Type-C 电源、您是否看到 VBUS 上的电压大于 5V?

    您能否与 TPS65987 共享所用的 pjt 文件?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、

    是的、我们知道 NRND、但我们已经生产了首批 FEVE 样片、并希望完成该设计。

    没有、我们没有任何 PD 分析仪、但我们使用的是 Aardvark、可以调试  TPS65987。 如何查看提供了哪些发送 PDO?

    使用 HP ProBook 450 G9 和 HP Thunderbolt 坞站 120 W G4、我们始终在 VBUS 上测量 5V 电压。 但是、我们已 将两个 TUSB564Q1-EVM 连接到 1001-0095 | Ansmann HC245PD 2-Kanal Steckernetzteil AC/DC 适配器 45W、110→240V AC、5→20V dc / 2.4→3A | RS  或 BPCPRO-X51 - Fortec US、从而损坏了这两个器件。

    您是否建议使用一个同时提供 DP ALT 和 PD 5V/3A 9V/3A 、12V/3A、15V、3A 和 20W/3A 的信号源?

    或者、我们只想使用 PD 源、您已获得批准。 你能推荐一个吗?

    谢谢

    Eduard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduard:  

    不是、我们没有任何 PD 分析仪、但我们使用的是 Aardvark、可以调试  TPS65987。 如何查看提供了哪些供电方 PDO?

    如果您可以从 TPS65987 读取寄存器、建议在连接扩展坞的情况下读取状态 (0x1A) 和 RX 供电方能力 (0x30) 寄存器。 状态寄存器将指示是否已在“代理旧映像“寄存器中协商 PD 合约。 如果已协商 PD 合约、则供电方能力寄存器应使用扩展坞广播的 PDO 进行更新。

    但是 、我们已经通过将两个 TUSB564Q1-EVM 连接到 1001-0095 | Ansmann HC245PD 2-Kanal Steckernetzteil AC/DC 适配器 45W、110→240V AC、5→20V dc / 2.4→3A | RS  或 BPCPRO/US]来损坏了 这两个器。

    我不确定您损坏 EVM 的原因或方式、但现在将重点介绍 HP 扩展坞。

    您能建议一个信号源同时提供 DP ALT 和 PD 5V/3A 9V/3A 、12V/3A、15V/3A 和 20W/3A 吗?

    “信号源“是什么意思? 如果您正在讨论要测试的内容、您或许能够使用支持 DP 交替模式的笔记本电脑进行测试。 我没有任何具体的建议。

    或者、我们只想使用 PD 源、您已获得批准。 您能推荐吗?

    我们目前没有仅用于源的活动 PD ICS。 在未来几年中有一些计划、但目前没有建议。

    谢谢。此致、

    Chris

    [/quote]