This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:电感器电流尖峰

Guru**** 2519620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526254/ucc28180-inductor-current-spike

部件号:UCC28180

工具/软件:

您好的团队、

在开关周期之后、电感器电流上会出现噪声尖峰。 这是 DCM 模式下的正常波形吗?

此致、

Louis Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、  

    对于在电感器电流波形中看到的尖峰、有两种可能的解释。  
    可以看出、这些尖峰与升压开关漏极波形的快速下降沿和上升沿同时出现。  

    1. VDS 边沿的高 dV/dt 会将噪声引向电流探头、而尖峰只是信号上的噪声、而不是实际的电流尖峰。  
    将电流探头重新放置在远离 dV/dt 源的位置应减小尖峰的幅度。  

    2、 VDS 边沿的高 dV/dt 导致实际尖峰电流流经升压电感器的绕组电容、是实际的电流尖峰。  
    使用组绕组(或渐进绕组)技术重新设计电感器时、应降低绕组电容、从而降低 尖峰的幅度。  

    此致、
    Ulrich