This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C231:功率损耗

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526386/tps56c231-power-dissipation

器件型号:TPS56C231

工具/软件:

您好的团队、

您能帮助计算 功率耗散吗?

VIN

12 伏

输出电压

3.3V

设计 DC/DC (LDO) 规格

TPS56C231

IoMax

5.441A.

稳压器 IoMax

12.000A

PoMax

17.956 瓦

额定值

45.34%

Pd

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger

    在 webench 上对上述内容进行仿真 (webench.ti.com/.../41)

    在 800kHz Fsw 和 1.5uH /10.7m Ω 电感器时、总功率损耗为 1.208W @ 12Vin、3.3Vout、5.441A

    在 800kHz Fsw 和 1.5uH /3m Ω 电感器时、总功率损耗约为 1W @ 12Vin、3.3Vout、6A

    附加 webench 报告、您还可以在 webench 上查看 PD 图表

    e2e.ti.com/.../7853.WBDesign41.pdf

    e2e.ti.com/.../WBDesign41-_2800_1_2900_.pdf

    谢谢你

    Savith