This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS798-Q1:《IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 数据线供电设备设计》应用手册中 TPS798、TPS2660、LM5155 和 MSP430FR2476 问题

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525722/tps798-q1-questions-to-the-tps798-tps2660-lm5155-and-msp430fr2476-in-the-ieee-802-3cg-10base-t1l-power-over-data-lines-powered-device-design-application-note

器件型号:TPS798-Q1
主题:MSP430FR2476 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我对“IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 数据线供电设备设计“应用手册有一些疑问:

  1. 3.3V 电源下的 LDO 用法:
    是否有必要使用 TPS798 或其他 LDO 来为微控制器获得稳定的 3.3V 电源、或者是否可以将微控制器直接连接到 PWR 线路? 我注意到 LDO 的 3.3V 电压也用于 SCCP 电路、但我不会在设计中使用 SCCP。
  2. 电源导通/关断 (V_on、V_off):
    根据 802.3cg 标准、存在特定的电源导通和关断电压 (V_on、V_off)。 如何在设计中实现此目的? 我在应用手册中看到、当电压上升到 UVLO 值以上时、电子保险丝导通。 该 UVLO 值是否为 V_ON (19.2V)? V_off 是如何实现的? DC/DC 转换器的 UVLO 值是否用于 V_OFF?
  3. 使用隔离式 DC/DC 转换器:
    为什么该设计中使用隔离式 DC/DC 转换器? 电源是否需要电隔离、或者选择电隔离用于本质安全区域?
  4. MSP430FR2476 固件:
    本设计中是否有为 MSP430FR2476 编写的任何代码、是否可以获得该代码?

非常感谢您的支持!

此致、
Lauris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauris:

    对于 MCU 方面、本应用中没有任何适用于 MSP430FR2476 的演示代码。

    对于其他器件、为了从“Expected"中“中获取答案、我会将此主题更改为其他产品线。

    此致、

    Zoey