This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:ADC 采样速度

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524963/bq25792-adc-sample-speed

器件型号:BQ25792

工具/软件:

尊敬的 Sis 和 Madams:

您能给我们解释一下为什么不建议数据表中 REG2E_ADC_Control 寄存器的 ADC 采样速度为 12 位?

您是否知道如果您使用默认的 12 位设置、可能会出现什么问题?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    我们在产品发布后发现、12 位 测量无法为 Δ — Σ ADC 提供足够的建立时间。  因此、12 位 ADC 测量系统为低电平。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    我明白了为什么不建议将 ADC 分辨率设置为 12 位。

    谢谢你。

    Masashi