This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480:理想二极管负载共享不工作/导致振荡

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525881/lm7480-ideal-diode-load-sharing-not-working-causing-oscillations

器件型号:LM7480

工具/软件:

大家好、我们使用两个 LM7480 理想二极管控制器将两节电池并联到一个系统。 我 在下面附上了 1 个输入的原理图、其他电池也是如此。

我们期望的行为如下:

  • 如果电池电压高于另一个电压、则应从该电池汲取所有电流
  • 如果两个电池具有相同的电压(在一定的容差范围内)、则应均等地从这两个电池汲取电流
  • 如果电池低于 UVLO 阈值、它应保持关闭状态

不幸的是、我们遇到了 以下问题:

  1. 控制器无法正确分配负载、而是从较低的电压获取多数功率
    1. 在一项负载为 10A 的测试中、电源 1 具有 4A 电流消耗@ 13.9V、电源 2 具有 6A @ 13.06V
    2. 通过以 14.5V 的电压启动电源 2、然后以 100mV 的增量降低电压、可以轻松地证明这一点
    3. 电源 1 上理想二极管的 MOSFET 最终会下降电源 1 和电源 2 之间的所有电压并发热至 120°C  
  2. 低负载(通常小于 500mA) 下)下无法进行电流共享
  3. 随机失败打开
    1. 有时、二极管控制器会发生故障、导致 MOSFET 不再导通。 我们无法找到导致此问题的根本原因。 我们是否遗漏了明显的东西?
  4. 使用限流电源并连接负载时 MOSFET 的振荡。
    1. 启动时、理想二极管会因 UVLO 而在导通和关断之间振荡。 这会导致 MOSFET 发热并发出呜呜声。
    2. 理想情况下、软启动应该避免这种情况、但不起作用。
    3. 连接的示波器图片显示了启动情况
      1. 紫色为 DGate
      2. 蓝色是 VBATT
      3. 黄色表示 Vbus(输出)

最后、您是否了解有关 MOSFET 选型的更多信息?

  1. 是否有最小 RDS (on)?
  2. 是否有合适的最大栅极电荷?
  3. 是否有特定范围的适当栅极阈值?
  4. 我们 并联使用 2 个 BSZ025N04LS、这意味着 RDS (ON) 可低至 1m Ω。

/resized-image/__size/1334x864/__key/communityserver-discussions-components-files/196/8625.Schematic_2D00_Partial.png

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Oscilloscope1.jpg

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Oscilloscope2.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emile:

    您是否可以将 R87 从 100k 更改为 100 Ω、还可以交换 C49 和 R87 的位置、以便电阻器在 HGATE 路径中的电容器之前接通?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    谢谢你的建议,我应用了他们,但他们没有什么不幸的。

    谢谢、

    Emile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emile:

    您 是否也尝试在我们的 EVM 上测试过相同的设置?

    如果没有、您能这样做吗?

    此致、

    Shiven Dhir