This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40z80 未检测到特定的连接过程

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517493/bq40z80-bq40z80-not-detecting-on-certain-connection-process

产品型号:BQ40Z80

工具/软件:

您好:  

在内部设计 4S BMS 电池组时、我遇到了问题。
场景 1:连接电池的电芯端子、然后通过连接器供电、它不会出现任何问题。
场景 2:连接电源、然后电芯端子不工作
场景 3:先连接电池端子、然后连接正/负、再连接其余端子、不起作用
电池端子不给电路板上电、最后一个电芯不常见、或与电池包+之间存在网带。 这是有意为之。
是否有一个如何连接它的顺序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您插入电池的方式没有顺序、通常您会将电池插入 Pack +/-。 请参考 EVM 文档来设置您的电路板。

    EVM:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluubz5/sluubz5.pdf?ts = 1747943079385&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ40Z80

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    很抱歉回复延迟。  

    观察结果:  
    1. XT60 连接不会产生火花。
    2.将电池直接连接到电路板时,会观察到一个轻微的火花。 这会导致 bq 关闭吗?
    或者它中是否有可以禁用的保护?

    因为这种火花 bq 不能在病房后检测到它,如何解决它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果在电路板内观察到火花、则表明系统存在负载。 通常、电池电量监测计会控制 FET、并在未连接任何电芯时保持开路状态。 火花确实有损坏电路板的能力、我们建议尽量减少任何突然的火花

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  
    是的、有负载、但以 mA 为单位。 之前在 6s 设计中没有观察到这种情况。 除了电池连接器之外、两者的设计是相同的。 所以我们对这种新的行为感到困惑,火花很轻,但存在。 是否有任何减少风险的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果你看到一个火花比什么会暗示一个短暂的发生。 请查看您的原理图、确认在 FET 路径之前没有元件检测到负载。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、原理图是通过论坛本身验证的。 正负极端子之间的 PCB 中没有此类短路、并且在原理图和布局相同的 6 节串联电池中没有此类问题