This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3435:器件供货情况

Guru**** 2404175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3435, TPS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526413/tps3435-part-availability

器件型号:TPS3435
主题中讨论的其他器件: TPS3705

工具/软件:

我正在寻找一个具有锁存输出的看门狗电路、以实现安全继电器功能。

如果 WDI 未切换、继电器将关闭。

我想使用具有可调节看门狗时间(外部电容器)的 TPS3435、但我似乎无法在样片购买部分的可用选项中找到所需的器件。

是否可以保持该型号: TPS3435AFACADDFR?

另一个选项是具有几秒固定延迟的选项、但这也不太可用: TPS3435JAJDSER。

您是否还有其他具有锁存输出的看门狗电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ole:

    您是否能够提供看门狗器件、复位延迟和看门狗超时所需的时序要求?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这些要求非常宽松。  这适用于响应缓慢的系统。 主要特性是锁存输出。

    复位延迟可以是从微秒到几秒不等的任何值、这不是一项关键功能。

    理想情况下、看门狗超时应为 1-5 秒。

    我原本想利用 555 计时器(漏脉冲检测器)、但我还需要一个双边沿触发器。 希望有一个内置了此功能的器件。

    :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ole:  

    对于该规格、我们推荐的最接近器件是 TPS3705。 该器件具有带 1.5s 超时的锁存看门狗输出。  

    该器件还具有双通道电压监测器、但如果不使用、它们可以直接连接到 VDD。

    TPS3705-30DGN

    Jesse