This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92543-Q1:TPS92761 IC 的初始化

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525076/tps92543-q1-initialization-of-tps92761-ic

器件型号:TPS92543-Q1

工具/软件:

您好、  

 我正在使用 TPS92761 IC、但我正在向 TI 团队申请 MCU 演示代码、但他们说他们没有。  

如果没有专门用于 TPS92761 IC 的示例演示代码或 SDK 文件、如果您能提供与其他 IC 兼容但使用与 TPS92761 相同通信协议的参考或示例 MCU 代码、我们将不胜感激。 这将极大地帮助我们开发和验证我们的应用、因为我们可以相应地调整协议实现。

期待您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aryan、

    这是门限部件、我们将通过电子邮件与您联系。   

    -fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在处理一个紧急项目。 请帮帮我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    对延迟深表歉意。 我已通过私人电子邮件联系。

    谢谢、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发送了一封包含应用手册的电子邮件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zach:  
    感谢您理解我的问题。  
    如果您有任何与 TPS9266X IC 兼容的 MCU SDK 文件、我们将对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    我即将结束该主题。 请通过私人电子邮件继续对话、因为这些是无法在公共论坛上详细讨论的门控设备。

    谢谢、

    Zach