This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB50-Q1:EMI 测试报告

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HB50-Q1, TPS2HB50-Q1, TPS1HTC100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525029/tps1hb50-q1-emi-test-report

器件型号:TPS1HB50-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS2HB50-Q1TPS1HTC100-Q1

工具/软件:

您好:

关于 TPS4H160B-Q1、我的客户在 TI 网站上找到了以下 EMI 测试报告。
tps4h160_q1_emc_report.pdf
他们询问 TI 是否有针对以下三种器件的 EMI 测试报告。 TI 是否可以提供这些器件的报告?
TPS1HB50-Q1
TPS2HB50-Q1
TPS1HTC100-Q1

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirano、  

    TPS1HB50 和 TPS2HB50 之间的元件集相同。 我将该报告附上如下。 对于 TPS1HTC100、我联系我们的印度团队以获取该报告。

    e2e.ti.com/.../EMC-Test-report-IBEE-09_2D00_07_2D00_19-TPS1HB50_2D00_Q1.pdf

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    感谢您的答复。
    我期待尽快收到 TPS1HTC100 的测试报告。

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirano、  

    我联系了我们的印度团队、他们已经对该报告进行了验证、应该在一天左右的时间内再次聆听。  

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    我收到了客户的提醒表。
    怎么回事?
    您是否能够收到 印度发送的 TPS1HTC100 的任何测试报告?

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirano、  

    很抱歉耽误你的时间! 我们提供了 TPS1HTC30 报告、这与 TPS1HTC100 类似、因为架构和器件行为相同。

    e2e.ti.com/.../EMC-Test-report-IBEE-08_2D00_02_2D00_23-TPS1HTC30.pdf

    BR、  

    Alan