This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:电流意外下降至 192mA

Guru**** 2418650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523462/bq25710-unexpectedly-current-drop-to-192ma

器件型号:BQ25710

工具/软件:

您好的团队、

在我们的测试中、我们将充电电流(寄存器 0x14)设置为 4A~4.28A、并监控电池充电电流(寄存器 0x24)。

但是、我们通过检查寄存器 0x24 注意到电池充电电流意外下降到 192mA。

我确认充电状态(寄存器 0x14)为 0x8400、这意味着存在输入并且充电器处于快速充电器模式、但我无法解释充电电流为何下降。

请帮助我们确定根本原因。

//将充电电流(寄存器 0x14)设置为 4000mA、但电池充电电流(寄存器 0x24)为 3840mA

[Battery 2025年06月04日 18:22:51.179] Battery Charge_Current = 4000mA

2025年06月04日 18:22:51.201] BQ25710:写入充电电流 0x0f80、ret = 32

2025年06月04日 18:22:51.269]电池容量:69%

[ADC 2025年06月04日 18:22:51.804] BQ25710:读取 ADC IBAT pcharge (0x3b) PDIS_Charge (0x00) 成功、Ret = 32

[ADC 2025年06月04日 18:22:51.826] BQ25710:读取 ADC IBAT、电池充电电流= 3776mA、电池放电电流= 0mA

2025年06月04日 18:22:51.918] BQ25710:读取充电器状态 0x8400、RET = 32

 

//将充电电流(寄存器 0x14)设置为 4280mA、但电池充电电流(寄存器 0x24)为 3776mA

[Battery 2025年06月04日 18:22:52.076] Battery CHARGE_CURRENT = 4280mA

2025年06月04日 18:22:52.097] BQ25710:写入充电电流 0x1080、RET = 32

2025年06月04日 18:22:52.121]电池容量:69%

[ADC 2025年06月04日 18:22:52.601] BQ25710:读取 ADC IBAT pcharge (0x3b) PDIS_Charge (0x00) 成功、Ret = 32

2025年06月04日 18:22:52.624] BQ25710:读取 ADC IBAT、电池充电电流= 3776mA、电池放电电流= 0mA

2025年06月04日 18:22:52.715] BQ25710:读取充电器状态 0x8400、RET = 32

 

//将充电电流(寄存器 0x14)设置为 4280mA、但电池充电电流(寄存器 0x24)降至 192mA

[Battery 2025年06月04日 18:22:52.872] Battery CHARGE_CURRENT = 4280mA

2025年06月04日 18:22:52.895] BQ25710:写入充电电流 0x1080、RET = 32

2025年06月04日 18:22:52.918]电池容量:69%

[ADC 18:22:53.398] BQ25710:读取 2025年06月04日 IBAT pcharge (0x03) PDI_charge (192mA) 成功、ret = 32

[ADC 2025年06月04日 18:22:53.420] BQ25710:读取 ADC IBAT、电池充电电流= 192mA、电池放电电流= 0mA

2025年06月04日 18:22:53.512] BQ25710:读取充电器状态 0x8400、RET = 32

 

谢谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    我想看门狗计时器终止了充电电流。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    感谢您的更新。

    我已经通过将 REG0x12[14:13]设置为 0 来禁用看门狗计时器、但仍然遇到该问题。

    是否有其他想法?

    BR

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您能否运行完整充电周期测试来查看这是否是单点事件?

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    当然、我们计划在这个周末进行一次充满电的测试。

    将告知您此缺陷是否再次发生。

    谢谢

    BR

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。