This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25071:使用超级电容器替换电池

Guru**** 2523500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25071, BQ25173, BQ25173-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526454/bq25071-replacing-battery-with-a-supercap

器件型号:BQ25071
主题中讨论的其他器件: BQ25173BQ25173-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们正在设计一个可以通过超级电容器和电池提供备用电源的系统。 如果使用  BQ25071 为超级电容器而不是电池充电、会发生什么情况? 任何保护功能是否会阻止超级电容器正常工作? 超级电容器的额定电压可达 4V、电容可达 1F。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    预充电将限制较低电压的充电。 这实际上取决于电池的规格、包括充电电流额定值、充电电压额定值等 乍一看、该器件的充电电压调节为 3.5V、因此获得完整的 4V 超级电容器将是一个挑战。 此外、此器件将充电至过度充电电压、然后随着电流降低而降低至浮动电压。

    查看 BQ25173 或 BQ25173-Q1(热性能优于 BQ25173)。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    最大 3.5V 的超级电容器充电可以正常。 在达到额定电压之前、无需为超级电容器充电。 除预充电外、是否会出现任何预期的故障情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为这是 LDO 充电器、在电池低电量的情况下、该器件很难以全电流充电。 它必须耗散所有未使用的功率。