This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:RGB LED 控制

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527164/bq34z100-g1-rgb-led-control

器件型号:BQ34Z100-G1

工具/软件:

我们目前正在设计采用 BQ34Z100-G1 电量监测计的电池供电型系统。 我们的关键要求之一是根据电池状态控制 RGB LED。 使用中的 LED 具有四个端子:红色、绿色、蓝色和一个共阳极。 我们打算独立控制每个颜色通道、以响应不同的电池情况。

请你澄清以下几点:

  1. 是否可以使用 BQ34Z100-G1 的 P1、P2 和 P5 引脚直接控制 RGB LED 的红色、绿色和蓝色通道?

  2. I²C 使用 P3 (SCL) 和 P4 (SDA) 线路通过 I ² C 接口单独配置和控制这些引脚吗?

  3. 或者、是否更适合通过 I²C I ² C 将外部 MCU 与电量监测计连接来检索电池状态、然后使用 MCU 的 GPIO 控制 RGB LED?

您的技术见解或任何可指导我们高效实现此功能的应用手册、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TRM 的第 3.9 节介绍了 LED 功能。  BQ34Z100-G1 技术参考手册(修订版 A)

    话虽如此、我认为这不是所需的 LED 功能、在这种情况下、我认为和 MCU 是更好的选择。

    请通读第 3.9 节、告诉我您的想法。

    此致、

    Diego