This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3624:700V/720V/800V VDS 的温度是多少?

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527201/lmg3624-what-temperature-for-the-700v-720v-800v-vds

器件型号:LMG3624

工具/软件:

LMG3624 数据表中的 700V/720V/800V VDS 规格基于什么温度条件:例如、–40~150℃、25℃ 或其他条件?

我从其他来源得知、GaN 的 D-S 电压是一个具有负温度系数的参数。 我想知道这是否也适用于 TI GaN?

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    数据表中列出的电压额定值在器件的整个工作温度范围(–40°C 至 150°C) 内有效。
    无论温度系数如何、我们都会验证我们的额定电压是否为整个工作温度

    谢谢、
    Zach S