This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:TPS6521901:在空白 PMIC 中通过 Linux/u-boot 永久对 Re 编程默认 EEPROM 设置+ NVM 设置

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, TPS6521905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525313/tps6521905-tps6521901-re-programming-default-eeprom-settings-permanently-from-linux-u-boot-nvm-settings-in-blank-pmic

器件型号:TPS6521905
主题中讨论的其他器件:TPS65219

工具/软件:

团队、

我们的客户正在使用 PMIC TPS6521901、因此对此存在以下问题。

 

  1. 我们是否可以通过 u-boot 或 Linux 永久重新编程默认 EEPROM 设置? (我看到几个 E2E 很令人困惑、有些人说我们无法永久性地编写新设置、而另一些人说我们可以通过 I2C 编写,但使用易失性)。
  2. 预编程的 TPS6521901、TPS6521902 等仅适用于原型使用? 还是生产?
  3. 如果我们要在空白 PMIC 中使用自定义 NVM 设置、您能否分享使用 NVM 文件模板和 GUI 工具刷写 EEPROM 的过程?

我们的目标是:

我们提供了 TPS65219 驱动程序、它们是 Linux 内核的一部分。  https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/Documentation/devicetree/bindings/regulator/ti,tps65219.yaml?h=ti-linux-5.10.y

欢迎您的评论!

CY、

CY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外:

    1. 如果我们订购空白或用户预配置的 TPS65219 PMIC、我们是否可以通过 U-Boot 对其进行配置、或者 TPS65219 GUI 工具是制造过程中唯一支持的方法?

     

    1. 如果是大批量采购、TI 可以使用定制 NVM 设置来创建新的可订购器件型号。  订购的最低数量是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    Brenda 和我都搬到了不同的 TI 业务部门、但团队中有其他人应该能够帮助您解决问题。 我可以为您提供一些初步答案:

    1.您可以使用 U-boot 和 Linux 更改设置,但不能永久更改。 通过复位到 EEPROM 出厂编程设置进行下电上电。

    2. TPS6521901 和 TPS6521902 等器件为量产器件。

    以下是 TPS6521905(具有空白 EEPROM 设置的器件版本)的编程说明:  

      视频: https://www.ti.com/video/6338472027112

      编程指南: https://www.ti.com/lit/ug/slvucm5/slvucm5.pdf

    如需了解新可订购产品的最低数量信息、您需要联系营销团队。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Matt。

    我相信我们可以认为这一个关闭!

    FYI、最小订单数量= 3000 件

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、Matt!

    Chris、

    只是为了确认、对于该数量、 我们无法支持新的可订购选版本。
    相反, 他们将不得不在生产线上使用插座板进行编程,或外包给像 Dediprog 这样的第三方。  

    此致、  
    Sarah