This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A:UCC27524AD 原理图审阅

Guru**** 2403335 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524A, UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525092/ucc27524a-ucc27524ad-schematics-review

部件号:UCC27524A
主题: UCC27624 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

请帮助 进行 UCC27524AD 原理图审阅、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin、

    感谢您联系 TI 提出有关 UCC27524A 的问题。

    我们有一个更新版本的该器件、即 UCC27624、它引脚对引脚兼容、并且还具有更宽的 VDD 工作范围。

    看一下原理图、我有几个问题和意见。

    1.对于输入 (INA/INB)、我们建议将 0-100 欧姆和 10-100pF 的 RC 滤波器放置在栅极驱动器附近、用于噪声滤波。

    2.对于 VDD 电源、我们建议为此引脚使用两个本地旁路电容器。 一个是 0.1uF、至少为 1uF。  有关更多信息、请参阅数据表中的第 8 节电源相关建议。

    3、栅极电阻(R21、R23 和每个 FET 上的 47 欧姆)明显大于预期值、会大大延长上升/下降时间、尤其是在并联 FET 的情况下。

    4、Q4、D13、D14、Q5 的操作条件和需求是什么?

    5. R42 和 R39 的 10M Ω 下拉电阻比我们通常看到的大得多。 在该尺寸下、它可能没有太大影响、这些电阻通常为 10 千欧或更大、例如高达 100 千欧。

    6. SGND 和 BAT-是否已连接? 为了驱动栅极、栅极驱动器需要 FET 的源极基准。

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢您、

    William Moore  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    更新了答案并更新了原理图。

    1. 栅极电阻(R21、R23 和每个 FET 上的 47 Ω)明显大于预期值、并将大大延长上升/下降时间、尤其是在 FET 并联的情况下。

          应答。 以前使用过较大的、tidmb17 使用 75R

    1. Q4、D13、D14 和 Q5 的运行条件是什么并且需要?

          应答。 该电路用于加速 CHG-MOS 的闭合。 实际上、其中许多都基于 tidmb17 的基准电路。 我附上该文件。

    1. R42 和 R39 的 10k Ω 下拉电阻远大于我们通常看到的值。 在该尺寸下、它可能没有太大影响、这些电阻通常为 10 千欧或更大、例如高达 100 千欧。

          应答。 我之前使用的相同 BMS 也可以使用 10M Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin、

    只要应用可以接受上升和下降时间、就可以对栅极电阻器使用更大的电阻。 这不是电路的固有风险。

    栅极上的 10M Ω 下拉电阻可以正常、只是相当弱、因此在需要时不会提供太大的下拉强度。 可以保留为 10M Ω、因为这不是必需元件、是可选元件。 驱动器也会将栅极下拉。

    谢谢您、

    William Moore