This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:验证负载共享电路的稳定性

Guru**** 2406800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526816/ucc29002-verifying-stability-of-the-load-sharing-circuit

部件号:UCC29002

工具/软件:

您好:

我将在低侧电流检测、高电压配置中使用 UCC29002-1 控制器、以在变化负载介于 0A 至 30A 之间的情况下在 4 个电源之间共享负载。  我使用此电路构建了一块电路板、根据我对电阻负载和实际目标负载进行的基本测试、 电流看起来 在 4 个电源之间均匀共享。    在进行更大的制造运行之前、您是否建议进行任何具体的测试或分析来验证负载共享电路的稳定性?

 如果需要、我可以通过私人消息发送原理图。

谢谢、

BC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BC、  

    我认为此时没有必要提供原理图。  

    我很高兴您的原型板能让您满意。

    如果设计得当、均流环路响应将比电源模块电压环路响应慢得多。  
    这样设计的目的是使电流环路在瞬态条件下不会与 V 环路争用以进行控制。  

    为验证环路稳定性、在受到 负载和线路干扰(阶跃,斜坡等)(幅度与并联模块的数量成比例)时、组合的 4 电源电压源的 V LOOP 瞬态响应应基本上与单个模块的相同。   
    电流共享可被视为一种稳态条件、因此来自不同模块的电流在瞬态响应期间可能会有很大差异。 一些模块可能在较大的负载阶跃期间达到其电流限制、但精确的电流共享应在电压瞬态持续时间~10 倍后稳定并恢复。

    我建议首先共享 2 个并联模块、施加小阶跃负载和卸载、然后监测电流共享和组合输出电压是否存在不稳定迹象。  对结果感到满意时、逐渐增加步长并每次重新评估。   
    在严重性逐渐增加的情况下、使用行步骤执行类似的测试。  

    当 2 个模块通过所有测试时、用 3 个并联模块重复所有测试。   
    当 3 个模块通过所有测试时、用 4 个并联模块重复所有测试。   

    您可以考虑是构建另一块还是两块电路板、以便更好地保证可重复性能。  

    此致、
    Ulrich