This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:请求原理图审阅–3.3V @ 10A 降压转换器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524611/lm5141-q1-request-for-schematic-review-3-3v-10a-buck-converter

器件型号:LM5141-Q1

工具/软件:

您好团队:

我们在设计中使用 LM5141-Q1 将 12V 输入转换为 3.3V @ 10A 输出。 原理图附在下面。 请您就执行情况进行专家审查和评论。 主要规格:VIN:4.5V 至 15V Vout:3.3V @ 10A 常开电源轨 AGND 和 DGND 在 PCB 上的单点短接。 如果发现任何元件尺寸或布局问题、请予以建议。

提前感谢您。

e2e.ti.com/.../5700.hinduja_5F00_daughter_5F00_board.pdf