This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79731-Q1:ADC 精度信息

Guru**** 2406950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526478/bq79731-q1-adc-accuracy-information

器件型号:BQ79731-Q1

工具/软件:

您好、

客户对 BQ79731 的准确性有以下疑问:

BQ79731 的 ADC 为 16 位、精度为+/–2.7mV。

  • 是否有精度与温度和输入电压的关系图?
  • 这是 6 σ 吗?
  • 可以测量的最低电压是多少?
  • 是否有办法减小这种误差?

这是相当紧迫的,你能在一天结束前提供一个答案吗?

谢谢、

Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、  

    1. 是否有精度与温度和输入电压的关系图?
      1. 没有可访问的不同温度下的输入电压与精度关系图、但是、+/- 2.7mV 读数是在–40°C 至 125°C 范围内保证的精度。  
    2. 这是 6 σ 吗?
      1. 这是 5 σ 值
    3. 可以测量的最低电压是多少?
    4. 是否有办法减小这种误差?
      1. 在接近环境温度的电压下运行会产生更高水平的精度、但是、如所记录、这是值的范围。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    它们需要测量 0 欧姆到 32 兆欧姆的电阻、映射到 0 到 5 伏的输入电压。

    分辨率为 500 欧姆。 因此、它们需要≈100uV 的精度。

    最小电压/失调是可协商的、无法确定(理想情况下符合 0V 要求)、但精度是一个大问题。

    您认为通过校准他们可以达到这个目标吗?

    1. 目标精度实际上尽可能低(至少在 0.5mV 以内)。
    2. 根据电流概念、ADC 上的最小电压为 0V
      1. 您是否会建议使用电平转换器(偏移源)来实现权变措施? --->是否有关于这样一个概念的信息材料?  
    3. 您能告诉我们不同温度下的精度分布吗?
      1. (–40°C、0°C、25°C、45°C、85°C、 125°C)-->任何可用的都是快速的。
    1. 输入电压相关性的背景是什么?
      1. BQ 中是否在不同的输入电压下使用不同的增益?
      2. 如果是、请告知我们不同的阈值(增益与输入电压)及其对精度的影响
      3. 在极低的输入电压下挑战要高得多!
    1. 请告知我们、输入电压和温度对 EOL (寿命漂移)的影响
      1. 我们有来自 Marc Winkelgrund 的 EOL 数据、这些数据也适用于各种输入电压和温度
      2. 显示了 1000 小时测试后的漂移。 “是饱和还是希望每 1000 小时发生这种漂移?

     

    我非常肯定您的器件比数据表中所述的要好得多、也可以肯定我们在 BMS 中的应用在温度方面要放宽得多。 距离。 连接到 125°C –40°C

    我想向客户展示不同的精度范围、以涵盖重要操作模式下的高精度、例如:

    1. 驱动用例:0°C 至 45°C -->高精度范围
    2. 用例充电/关闭/打开电网停车场:–40°C 至 0°C 和 45°C 至 85°C ->更宽松的精度范围

     

    在我们的生产中、是否可以在 0V 时校准此 ADC 误差?

    • 这种随机误差还是系统误差特定于单个器件?

    我认为最好在通话中讨论这一点。

    今天上午我会给你一个邀请

    谢谢

    Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过电子邮件进行跟进。  

    谢谢你

    Pranav Ananthan