This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84A:TPS7A84A

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526852/tps7a84a-tps7a84a

器件型号:TPS7A84A

工具/软件:

尊敬的先生:

 TPS7A8401A 的 Ta(环境温度范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您可以考虑结温范围与环境温度范围相同。 但是、任何器件发热都会进入可接受的环境范围。 例如、如果使用该器件来提供非常小的电流、则该器件理论上可在接近 125°C 的环境温度下使用、但由于功耗越大、需要降低环境温度以使结温保持在 125°C 以下。  

    此致、

    Nick