This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5033:LM5033 PWM 输出电流

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527000/lm5033-lm5033-pwm-output-current

器件型号:LM5033

工具/软件:

先生们:

我希望 PWM 稳压器 LM5033MMX 直接驱动 TLP251。 一个 PWM 输出应驱动一个 TLP251、另一个输出应驱动另一个 TLP251。 开关 TLP251 驱动器的建议电流为 7 –10mA。 当然、我会在驱动器后放置一个串联电阻、以限制光驱动器流向 10mA 的电流。

我必须使用此驱动程序、因为它是已投入生产很长时间的现有器件的一部分、所以我无法用更新、更好的驱动程序替换它。 LM5033 的电源为 13V 直流电压。LM5033 数据表指出、它可以承受±1.5A 的峰值电流、适合直接驱动 FET。 但是、在这种情况下、PWM 输出将连续加载 10mA 的电流。

这是允许的吗? 这是正确的连接吗? 我已经测试过它,它是有效的,但我担心芯片是否会以某种方式出现故障。 我可以通过这种方式进行连接并让器件安全运行吗?

关于您的技术问题、LM5033 数据表确认该器件可以处理±1.5A 的峰值电流。 但是、持续电流消耗是一个不同的考虑因素。 虽然 10mA 相对较低、但必须验证 PWM 输出是否设计为在该电平下连续负载。 如果数据表未明确说明这一点、您可能需要查看电气特性部分以了解最大持续输出电流额定值。

我希望您能迅速作出回应、并提前感谢您。

米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在您所描述的当前< 10mA 上可以正常使用。