Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ27427, GPCCHEM
主题中讨论的其他器件:BQ24040、、 GPCCHEM
工具/软件:
您好团队:
我们使用 BQ27427 电量监测计和 BQ24040 充电 IC 创建了一个原理图、适用于通过容量约为 1000 –2000mA 的锂离子或锂聚合物电池供电的紧凑型电路。 我们希望您在继续进行布局之前检查原理图。
以下是原理图的一些说明:
- BQ24040 充电 IC:
- VBUS 是来自 USB 连接器的 5V 输入、我们在 USB 输入端有 10uF 和 100nF 电容器(以及充电 IC 附近的另一个 100nF)。
- ISET 目前设置为 1A、因此为 540ohm。
- PG 正常引脚馈送到主机 MCU。
- ISET2 接地、从而有效地将 USB 限值设置为 1A。
- OUT 馈送到电量监测计的 BAT 引脚。
- BQ27427 电量监测计 IC:
- SRX 引脚用作系统输出、因此主系统电压 (VSYS) 来自此处。
- BIN 引脚 连接到 电池输入引脚。
- VDD_FG 是电量监测计内部 LDO 的输出。
- GPOUT 上拉至 VDD_FG 并连接到 3V3 MCU。
- SDA 和 SCL 也连接到 3V3 MCU(实现了 10K 上拉电阻)。
- 查询:
- PRE-TERM 在 BQ24040 中、我们没有完全理解此 PRE-TERM 的重要性(感谢任何良好的解释)。
- 对于输入、电池应连接到何处、我无法理解。
- GPOUT 使用 1V8 上拉、但 MCU 为 3V3、可能会出现问题。
- 我们应该使用 BQ24040 中 NTC 的值是多少。
- 我们的电池是否受该电量监测计的支持(我之前阅读过 GPCCHEM,因此对我们需要做什么有一些疑问,我们可以在最终确定原理图后进行讨论)。

抱歉、如果这些问题看似不常见、因为我是第一次使用具有独立充电 IC 的电量监测计的用户。
此致
Anmol