This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:在生产线上写入寄存器

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525962/bq4050-writing-registers-in-manufacturing-line

产品编号:BQ40Z50
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

我简单地问了一个客户如何在生产线中写入 BQ40Z50 的寄存器设置。

目前、客户正在评估用于其机器人真空吸尘器电池组项目的 BQ40Z50。  在他们的 PCB 上、他们只有测量仪表 IC、没有 MCU、因为它是电池组。

1.他们是否应该使用我们的 BQstudio GUI 在生产线上编写代码? 或者我已经看到、在其他 IC 中、TI 为 IC 提供了写入 TI 生产线上 IC 的寄存器设置、然后将这些设置发送给客户。 这是否可以成为 BQ40Z50 的原因?

2. 客户要将其参数设置写入 BQ40Z50、需要执行什么分步过程? 我可以查看 TRM 中是否有任何部分?

作为 NCG、我对监测计 IC 的使用经验并不多、因此我不太确定 BQ40Z50 如何写入参数设置。 请告诉我。

提前感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jade、  

    他们可以使用 BQStudio 来获取黄金映像。 该黄金映像采用闪存流文件的形式、本质上是一系列写入、读取比较和延迟。 然后、建议通过这些命令进行外部 MCU 解析、并将其发送到电量监测计以对电量监测计进行编程。 以下是 有关如何解释 BQStudio 输出的闪存流文件的常见问题解答。   

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    非常感谢您的反馈。

    但是、在这种客户无法在电路板内使用外部 MCU 的情况下、客户应如何将黄金映像写入 IC?

    谢谢你。

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jade、

    我们已收到您的更新、正在努力处理您的回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的帮助! 如有任何更新、请告知我。

    谢谢你。

    此致、
    Jade