This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33020-Q1:UCC33020-Q1:

Guru**** 2399355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523753/ucc33020-q1-ucc33020-q1

器件型号:UCC33020-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC33010

工具/软件:

您好、

我正在设计一个在 3.3V 输入和输出下工作的失效防护电路。 应使用 PWM 格式使能信号启用输出;否则、应将其禁用。
当 PWM 使能信号为低电平或高电平时、输出应为 0。 仅在接收到 PWM 信号时启用输出。

基本上、我避免了使能信号滞留在 0 或 1 的情况。

如果有可用的 IC、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mastik、

    UCC33xx0 系列器件是 DC/DC 隔离式辅助电源。 是否在寻找偏置电源? 如果是、UCC33010 的标称值为 3.3Vin/3.3Vout Pout=1W。 如果您需要其他 IC、我建议查看 TI.com 中的产品系列 |德州仪器 TI.com

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    我想要相同的  UCC33010 功能、但使能信号应该是 PWM。

    字符编码到数据表、  使能输入引脚:强制 EN 为低电平会禁用器件。 上拉至高电平以启用正常的器件功能。

    但我希望在这两种情况下都禁用输出、只应在 PWM 输入中启用输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mastik:

    您可以使用 MCU 来控制 UCC33010 的 EN 引脚。 EN 引脚偏置电流的最大值为 10uA、因此可以轻松由 MCU 供电。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    我连接的是 SNAP、请验证它。 遵循所有三个过程后为 UCC33010。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mastik:

    不确定。 当 EN 引脚为高电平 (3.3V-5V) 时、UCC33010 将对 3.3V 进行开关和稳压、当 EN 引脚为低电平 (0V) 时、它将停止开关并将 3.3V 电压进行稳压。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Manuel:
    能否请分享  UCC33010 的数据表、 我无法找到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mastik、

    我将直接向您发送该请求。 我现在将关闭该主题。