This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4800-Q1:短路电流设置

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527092/tps4800-q1-short-circuit-current-set

器件型号:TPS4800-Q1

工具/软件:

您好团队  

对于将 ISC 设置为 15A 且检测电阻为 2m 欧姆的情况、RISC 大约是 5.5k、但评估板有 10k、为什么这种变化很大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anoop、

    EVM 上的粉色标签不正确。 对于不再可用的预量产器件、公式中的恒定失调电压为 10mV。 虽然我们更新了数据表以反映新的电流限制值、但 EVM 中的新值应为 9.5A、14.2A 和 19.5A。 我们现在正在更新 EVM 文档。  

    此致、
    Tim