This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5100A:具有二极管仿真功能的 250V 半桥驱动器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27301A, LM5100A, UCC27714, LMG2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526802/lm5100a-250v-half-bridge-driver-with-diode-emulation

器件型号:LM5100A
Thread 中讨论的其他器件:UCC27301AUCC27714、LMG2650

工具/软件:

是否设计具有二极管仿真功能的 250V 半桥驱动器?

谷歌的人工智能助理认为你做了,但我认为这是在拍拍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ian、

    感谢您联系 TI、提出有关半桥驱动器的问题。

    LM5100A 是一款带有集成自举二极管的 100V 半桥驱动器。 我们还提供了较新的驱动器、如 UCC27301A、此类驱动器电压为 120V、并具有集成自举二极管。 如果您需要比这更高的额定电压、我们也会提供这些器件、但它们没有集成式自举二极管。

    二极管仿真是什么意思? 您正在寻找哪种产品?

    谢谢您、

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管仿真模式是指一种工作模式、在该模式下、驱动器将自动检测电感器电流过零并在此时关断低侧 FET 以模拟二极管动作、而不会产生额外的功率损耗、实际上允许体二极管导通、而电感器中的电流仍为正。  这使得系统能够在不连续导通模式 (DCM) 下高效运行。

    (来自 e2e.ti.com/.../csd95490q5mc-diode-emulation-mode 

    我正在寻找一个具有二极管仿真功能的半桥驱动器、它能够支持 250V 总线电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ian、

    我们没有任何具有二极管仿真功能的非隔离式驱动器。 我们确实使用 UCC27714 等 600V 半桥驱动器、可以在 LI 在所需条件下设置为低电平的情况下执行二极管仿真的分立式实现。

    我看到的器件可能与我们 GaN 模块中所需的器件类似、即 LMG2650、该器件具有可能适合您的电流检测仿真功能。 如果您对该器件或类似器件感兴趣、请使用该器件创建新主题、以便向该团队询问相关信息。

    谢谢您、

    William Moore