This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:使用 BQ25792 进行 RGB LED 控制–设计说明

Guru**** 2401745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526998/bq25792-rgb-led-control-using-bq25792-design-clarification

器件型号:BQ25792

工具/软件:

您好的团队、

我们目前正在利用设计电池供电系统 BQ25792 充电器 IC 。 我们的要求之一是控制 基于电池状态的 RGB LED 。 RGB LED 具有四个端子: 红色、绿色、蓝色 共阳极 。 我们打算独立控制每个颜色通道。

我们感谢您在以下方面提供指导:

  1. 使用是可行的 P1、P2 和 P5 BQ25792 的引脚来直接控制 LED 的红色、绿色和蓝色通道?

  2. 可以是这些引脚 通过 I²C Ω 单独配置和控制 使用了 P3 (SCL) P4 (SDA) 有什么不同?

  3. 或者、更适当的做法是 使用外部 MCU 的 GPIO 要控制 RGB LED、MCU 通过 I ² C I²C 从 BQ25792 接收电池状态信息?

我们希望确保实施最可靠和最高效、并感谢您针对此用例提供的建议或最佳实践。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ayana:

    关于 1 和 2、可通过 I2C 启用或禁用 P1 (STAT)。  但是、如果启用、STAT 会在器件充电时变为低电平、在充电完成时变为高阻抗、并在出现错误/故障时闪烁。  P2 (VBUS) 是输入电源、因此无法控制。  P5 (REGN) 是内部线性稳压器的输出、其输出无法通过 I2C 进行控制。  如果您没有使用 D+/D-引脚 6 和 7 与传统 USB BC 1.2 主机通信、您可以在上电时禁用自动 D+/D-检测、并使用 I2C 在这些引脚上输出高达 3.3V 的不同电压。

    关于 3、MCU GPIO 是另一种选择。

    此致、

    Jeff