This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:充电电流仅~50mA

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525554/bq25792-charge-current-only-50ma

器件型号:BQ25792

工具/软件:

充电电流不会通过 ILIM 电阻器和 I2C 寄存器值上升到约 2.35A 的预期值。
充电器处于快速充电模式、以 5V 或 12V 供电、它只能以几毫安的电流为电池充电。 连接的电池为 3S LI 离子 12V。
STAT 引脚为低电平、CE 拉至 GND。 无运输 FET、无 ACDRV FET。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bastian:

    除了 SDRV、我在原理图上看不到任何明显的错误。  我们发现 SDRV 不能连接到 BAT 引脚、必须通过 1000pF 电容器接地、如 EVM 上所示。  否则、SDRV 电荷泵开关噪声会干扰 BATFET 充电电流测量。  除非 EN_ILIM 位更改为 0、否则输入电流限制寄存器由 ILIM_HIZ 电阻分压器钳位。  对于 ICHG =2.35A、您需要 IINDPM > VBAT*2.35A/VIN。  我不清楚上述 ICO 限值寄存器是读出还是写。

    即使考虑到 SDRV =BAT、几 mA 的充电电流也太低。  施加 VBUS 后、我假设 REGN 电压高达 5V?  您是否有示波器来确认 SW1 和/或 SW2 是 750kHz 开关的方形波形?  

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    首先感谢您的答复。 SDRV 与 BAT 的连接不是直接位于芯片的下方,所以我不能轻易更改。 输入电流限制寄存器是读取操作、它显示的值与输入电流限制寄存器中显示的值相同。 该值应来自 ILIM_HIZ 电阻分压器。  

    施加 VBUS 时、5V REGN 没有问题。 下面是来自 SW1 引脚的一些 OSZI 快照。 有些问题可能不正确、频率似乎仅为大约 60kHz。 你知道为什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bastian:

    如果启用了 PFM 且负载较轻、则 为提高效率、开关频率是负载而非 750kHz 的函数。  为了证明 SDRV = BAT 不是问题所在、可以禁用 PFM (REG0x12[4]) 和/或在 SYS 上施加 1A 或更高的负载。  如果转换器可以为该负载供电、但无法在该电流下充电、则 BATFET CSA 的测量错误。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    我现在更改了 PFM 位、它没有改变充电电流问题、但在示波器上、我在 SW1 引脚上测量了 750kHz。 但我似乎很奇怪的是、在 SW2 引脚上存在 12V 的恒定电压、似乎是 VBAT。 BATFET CSA 测量是什么意思? 我能做什么呢? 我非常感谢您帮助我解决这个问题

    此致、

    Bastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bastian:

    电流检测放大器 (CSA) 将 SYS 和 BAT 之间内部 BATFET 上的电流转换为电压。  恒流模拟反馈环路使用该电压将充电电流调节到正确的值。  已知连接到 BAT 引脚的 SDRV 输出噪声会使 CSA 认为正在流动较高的电流。  为了证明我的理论、您可以尝试添加 一个 0.1uF 电容器与 10uF BAT 电容器并联、该电容器最靠近 IC、用于滤除部分该噪声。  如果问题出在 SDRV=BAT 的情况下充电电流完全增加。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我将 0.1uF 电容器直接焊接到芯片 BIT/SDRV 引脚并连接到 GND。 像以前一样、IBAT-ADC 值上升到 80mA 而不是 75mA。 您认为这种微小差异就足够了吗?  

    此致、

    Bastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、BAT 上仍然存在相当大的纹波。 示波器上的交流耦合。 使用 0、1uF 电容器测得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bastian:

    该电容可能不够大、需要滤除错误的频率(需要更小)、否则这不是问题。  您是否能够在 SYS 上放置负载以确认转换器可以输出更高的电流?  这样将消除转换器本身的问题。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我应该消耗多大的电流? 连接电池或不连接电池时? 在连接电池的情况下、我已经测试了由 SYS VCC 供电的 PCB 的另一部分、能够消耗大约 3、5A 的电流。

    此致、

    Bastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bastian:

    您可以使用功率平衡来估算最大输出电流、因此效率= VSYS*ISYS/VIN*IINDPM。  但是、如果您可以从 SYS 获得一个大电流、而不是由电池放电电流进行补充、则转换器会按预期工作。  凭借足够的输入功率、792 可以在其封装之前轻松提供超过 4A 的电流、因此芯片会变得过热、从而导致热调节环路减小电流。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我现在在未连接电池的情况下使用了 4 Ω 功率电阻器。 SYS VCC 稳定在 9,4V。 使用 2 Ω 功率电阻器时、Sys VCC 达到 8、6V。 那么我认为转换器工作正常还是我错了? 电源由 USB C-USB PD 提供 、电压为 15V 2A。  

    最好的警卫

    Bastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我能够切断 SDRV 和 BAT 之间的连接、并将 1000 pF 电容器连接到 GND。 它运行良好 — 充电电流立即调节至 1A 、无需任何 I2C 通信、就像预期的那样。

    非常感谢您的支持!

    有没有办法我可以给你一个小小的赞赏感应?

    此致、


    Bastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bastian:

    不用客气。  您的小型令牌可以购买更多充电器! 哈!

    此致、

    Jeff