This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:反相降压/升压、EN 输入电平转换

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526262/lm43601-inverting-buck-boost-en-input-level-shift

部件号:LM43601

工具/软件:

snva856b.pdf 中提供了有关电平位移的说明。
但是、开/关控制是在没有 EN 电平转换电路的情况下实现的 PSPICE。
没有 EN 电平转换也可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题。 我会回来的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的一些 PSPICE 模型可能具有内部接地端。  在 PSPICE 中、使能比较器的接地可能在内部被视为接地。 这就是它在这里发挥作用的原因。  

    在 IBB 中、器件 GND 为- VOUT。  EN 将以 VOUT 为基准、 在实际应用中需要一个电平转换器。  

    因此、没有 EN 电平转换器也是不可以的

    谢谢。此致

    Naresh