This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:TPS 61500 是否支持动态输出电流变化

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523921/tps61500-does-tps-61500-support-from-dynamic-output-current-changes

器件型号:TPS61500

工具/软件:

HII 团队、

我们正在将 TI 的 OPT 3004 光传感器与适用于夜视摄像头的 TPS 61500 LED 驱动器 IC 集成,根据光强度,我们可以动态改变通过 LED 的电流吗?

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Napa、

    我们的专家稍后会回复您。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Suchen,

    等待!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    是的、该器件支持使用模拟和纯 PWM 调光方法进行 LED 亮度控制。 将一个电容器连接到 DIMC 引脚可将该器件配置为用于模拟调光、并且 LED 电流会随外部 PWM 信号的占空比成正比变化。 将 DIMC 引脚悬空可将器件配置为纯 PWM 调光、其中平均 LED 电流是 PWM 信号的占空比乘以设定的 LED 电流。

    此致、

    Hongjia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Hongjia-Wu

    感谢您对此做出的回应!!

    您是否能够为 外部 PWM 信号的占空比与 LED 电流之间的关系提供校准后的数据?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    您可以参考 DS page11 来获取 PWM 占空比与 LED 电流的关系。

    此致、

    Hongjia