This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:TPS1685 关闭时间相关问题

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527112/tps1685-questions-for-tps1685-turning-off-time

器件型号:TPS1685

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

您能帮助我解决以下问题吗?

1.当触发输入 OV 时、Tovp 在数据表中为 1.5us。 在这个 1.5us 延迟后、内部 FET 开始关断、对吧? FET 栅极有多大的下拉电流? FET 完全关断多长时间? 在最坏的情况下、在 FET 完全关断之前、输入高电压会持续馈入输出侧。

当 EN 被拉至低电平时、FET 完全关断多长时间? 我们正在考虑在某些严重故障条件下将 EN 拉至低电平、因此需要 FET 在 EN 拉至低电平时尽快关断。

谢谢

Neo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Neo、

    数据表中提到的延迟时间是总延迟、其中包括 VGS 低于 VT 以关断 FET 的延迟。

    这是 EN 低电平情况的延迟。

    此致

    Kunal Goel