This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13610:备选产品建议

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13610, TPSM86838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527416/tlvm13610-alternative-product-recommendation

器件型号:TLVM13610
主题中讨论 的其他器件:TPSM86838

工具/软件:

您好:

TLVM13610 的可用性目前似乎很差、因此我正在寻找合适的替代产品。 TI 是否有直接的可直接替代器件?

根据一些搜索、 TPSM86838 可能是最接近的器件(但不兼容引脚)、目前有库存、预计会定期补充。 这是最佳选择吗?

该应用需要 15V IN(支持 UVLO)、5V OUT、最大 8A。

提前感谢您。

此致、

Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mikael:

    关于供货情况 — 您可能需要联系当地的销售团队/分销商以获取更多信息。 根据您的生产预测订购您的需求有助于 提高供应可靠性。  

     如果您正在寻找替代方案、是的、TPSM86838 是一个不错的选择。 对于您所需的规格、没有任何引脚兼容的替代方案。  

    谢谢、

    此致、

    Taru