This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918-Q1:TPS22918TDBVTQ1

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525206/tps22918-q1-tps22918tdbvtq1

器件型号:TPS22918-Q1

工具/软件:

您好团队:

在我们的设计中 、我们使用的是 TPS22918TDBVTQ1 IC、您能告知我们您的反馈意见。

此致、

Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tirthal、

    原理图没有问题。

    对于 SD 卡、关闭负载开关有 300 毫秒的延迟。 是否在这里实施?

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    您能否告诉我们、我们需要在固件中增加 300ms 的延迟? 或者任何硬件实现都需要添加。

    此致、

    Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tirthal、

    如果通过固件使用、没关系。 您不必执行任何硬件。

    如果通过 RC 电路实现、则应注意特定输入的 VIH 和 VIL 电平。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    好吧、明白了。

    对输入和输出电容有任何特定要求?

    我们还需要电力线上的电视吗?

    此致、

    Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tirthal、

    我们建议按照数据表中的规定保持 CIN > COUT。

    必须将 TVS 二极管连接到上游以实现浪涌保护。 这里是必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Amrit、

    还可以、因为 Cin 和 Cout 的细节而得到它!

    对于 TVS 二极管保护、我们使用  TI 建议的 ESD441DPLR 器件。

    下面是该工具的参考链接。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaf82b/slvaf82b.pdf?ts = 1749714075844 和 ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tirthal、

    TVS 二极管看起来不错。 它应该已经足够好了。