This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62914:有效和标称输出电容

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527012/tps62914-effective-and-nominal-output-capacitance

器件型号:TPS62914

工具/软件:

数据表“TPS62914"列出“列出了有效电容、如下所示。

-----

Cout:有效输出电容:最小 80µF / NOM 120µF /最大 200 µF

-----

此电容器是陶瓷型电容器、因此在施加直流偏置时、电容会降低。

假设电容值减小 50%、我们可以连接 240uF 电容器吗?

标称值:240 μ F

实际值(直流偏置):120 μ F

其中、标称值 240uF 超过“有效电容最大值 200uF“。

这种情况是否允许?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [quote userid=“333901" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527012/tps62914-effective-and-nominal-output-capacitance

    其中、标称值 240uF 超过“有效电容最大值 200uF“。

    这种情况是否允许?

    [/报价]

    是的、这是非常可能的、现实的情况。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复。
    那么这是否意味着、可以使用实际直流偏置电容来计算“有效电容“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、非常重要。