This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933O:TPS62933ODRLR

Guru**** 2525050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527360/tps62933o-tps62933odrlr

器件型号:TPS62933O

工具/软件:

尊敬的 TI:  

相关设计 3V3 OUT @3A。  TPS62933ODRLR/的芯片组

如果我们不希望在我们的应用中使用 PG 引脚、可以将该引脚悬空吗? 或者、我们必须在<5V 的电源下上拉、为什么需要它?  

请参阅下图  

BR/

Murli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murli:  

    如果我们不希望 PG 引脚在我们的应用中、那么我可以将此引脚悬空吗?

    是的、此器件的 PG 引脚可以保持悬空。 PG 引脚是输出电压状态指示器、可以馈送到 MCU 或其他逻辑电路。  

    此致、

    Gautam