This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:无线充电器

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527341/bq51013b-wireless-charger

器件型号:BQ51013B

工具/软件:

大家好、

我正在从事硬件项目(无线充电器)。 BQ51013BRHLR 充电器 IC 的用途。

我在这里附上了 PCB 的原理图和布局(我为此硬件设计了柔性 PCB)。


这是接收器线圈电路。


现在我的问题是、当我测量线圈两端的电压时、万用表中显示的电压几乎为 4.5V
但在输出端 (J1)、我无法获得电压。

我无法弄清这方面的问题

如果有人对此有解决方案、请帮助我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否在发送器启动时对 RECT 波形进行 O 形示波器捕获、向 RX 供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    不是、我没有这样做。