This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000 μ A:功耗问题

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526863/tps631000-power-consumption-issues

器件型号:TPS631000

工具/软件:

我按照说明制作电路、然后发现功耗与说明不一致。 静态电流为 8ua。 在焊接电路并移除任何负载后、电流约为 30uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Hoo、

    请注意电容器的泄漏电流。 建议使用 1uH 电感器、但不建议使用 4.7uH 电感器。

    此致

    TAO