This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:测量输出端的负电流

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63802, TPS63802EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520950/tps63802-measuring-negative-current-at-output

器件型号:TPS63802

工具/软件:

大家好、我正在使用 TPS63802 为 Wi-Fi 模块提供 3.3V 电压。 当 Wi-Fi 模块处于低功耗模式时、它的功耗非常低、在数十微安的数量级上。  不过、在使用能量分析仪 (JS220) 测量该值时、我发现如果我使用 TPS63802 为其供电、会得到不同的结果、而实验室工作台电源是如此。 进一步调试后、 我在使用我认为对应于稳压器开关的 TPS63802 时测量了负电流尖峰。

我还使用 TPS63802EVM 获得相同的结果、因此我确信我的布局和所选的元件不是原因、但这是我看到这些尖峰时如何配置的原理图。

我认为这与 PFM 模式有关、因为当我使用  TPS63802EVM 将模式更改为高时、尖峰会消失、并且我测量的 Wi-Fi 模块功耗与使用实验室工作台电源时相同。 我怀疑 存储在电感器和输出电容器中的能量过大、负载太小而无法吸收多余的能量、从而导致多余的能量瞬间流回稳压器。 这听起来是否合理、是否应该开始? 我还看到、如果负载增加、负尖峰会增加、甚至会变得更大。

我们 非常希望提供任何额外的信息来解释为什么会发生这种情况。 如果您从我这边需要更多信息、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    您使用能量分析仪测量哪里?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brigitte、我在稳压器的输出端测量值。 上面原理图中的网络“3V3"连接“连接到一个跳线 、然后由该跳线为 Wi-Fi 模块供电。 移除跳线、将能量分析仪置于此位置。

    谢谢、
    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    根据我的理解,  功率分析的负载字符应该接近电子负载,低带宽的电容负载。

    然后、它 无法响应 PFM 模式下 Vout 纹波的频率、这意味着它将导致您观察到的 Iout 不稳定。 将运行模式更改为 FPWM 后、就会发生这种情况。 与纹波 PFM 模式相比、Vout 纹波消失了、足够小、可以忽略不计。  

    此外、  输出电容、输出电缆和功率分析之间可能存在 LC 振荡、因此负电流也是合理的。  

    我认为这是正常行为、但不是问题。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tao 的回复。 我可以澄清一下您的回答。 您说测量系统(本例中为 Joulescope)是用作 带宽受限的容性负载吗?  该负载在 PFM 模式下无法响应 Vout 纹波? 您能详细介绍一下这个器件吗? 我 不清楚这如何导致不稳定的 Iout。 您是否认为 Vout 纹波会太快、以至于 Joulescope 无法正确捕获?

    谢谢、
    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    是的、您的理解是正确的、当 能量分析仪的带宽非常低时、它无法调整实际负载以进行响应。 我想您可以将 能量分析仪视为恒定电阻器负载、这意味着 Iout 会随 Vout 而变化。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Tao。 这是否意味着我看到的负电流是真实的? 还是只是测量设置中的一个伪影?

    这听起来好像我最初的虚伪是不正确的,那么,你同意这不是情况?
    “我怀疑 存储在电感器和输出电容器中的能量过多、负载太小而无法吸收多余的能量、从而导致多余的能量瞬间流回稳压器。“

    此致、
    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    如果是负面的、则双方都可能产生怀疑。 这只是 LC 振荡、可能会导致负电流、也可能是测量设置引起的。

    在您最初怀疑的情况下、电感器、转换器的功率电感器或输出电缆的寄生电感器是什么意思?

    对于 LC 系统、一旦 L 或 C 的状态发生变化、就会触发振荡。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、

    我指的是 470nH 功率电感器。

    您是否有推荐的方法来测试 LC 振荡是否发生?

    此致、
    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我想您可以尝试使用不同的输出电缆进行比较测试、或者在输出电容器和能量分析仪之间添加一个额外的电感器。

    此致

    TAO