This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:如何在 BQ25798 上启用备用模式

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS552892, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521746/tps25751-how-to-enable-the-backup-mode-on-the-bq25798

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25798TPS552892

工具/软件:

您好!  
我将 TPS25751(具有 EEPROM)与 BQ25798 搭配使用。 我的系统连接到 PMID 引脚、然后从上面的引脚抛出 TPS552892、在这里将其拉至 5V。
当我使用在线网络配置时、当插入 USB c 时、我的系统会通电、但当我拔下它时、PMID 电压为 0、当我拔下 USB c 时、电池电压为 4.1 Vs。  
我使用的是 1 节电池。 我在数据表中读过需要打开寄存器的内容。 但是、我似乎无法在 Web 配置中找到如何进行此操作。 我是否需要创建自定义补丁文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:  

    感谢您联系我们!

    我在数据表中读过我需要打开寄存器。

    您是否可以指定需要启用哪些寄存器设置? 断开 Type-C 电缆后、TPS25751 会禁用 OTG 模式和充电模式。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、是否有办法使 OTG 模式保持打开状态? 我假设我可以使用 PMID 作为系统电源。 是否有办法在 BQ25798 上启用备用模式? 即  BQ25798 上的偏移 16 和位 0。
    我先总结一下是否有办法修改补丁文件以便启用寄存器? 或者我必须采用二进制并手动添加它吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:  

    系统中是否有可以连接到 TPS25751 的 MCU?  

    您能否详细说明一下何时需要启用备份模式? 是否需要始终启用该功能(即使在充电期间?)

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它需要始终处于开启状态。  
    我可以有 imx8 我有板上连接到它,但我会表现出它没有。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:  

    感谢您的确认。 我需要进一步研究这一点、并在本周结束时回复您。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你有没有机会看到?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:  

    TPS25751 目前未在 BQ25798 上配置寄存器 16h。 PD 控制器支持 I2C 直通、MCU 可通过 4CC 命令通过 PD 控制器写入 BQ(请参阅下面的详细信息)。

    我建议联系电池充电器团队以获得正确的设置、从而启用/禁用备用模式。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有办法做到这一点,或者这是不可能的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:  

    不幸的是、我们目前的实施不可能做到这一点。 我们将研究如何将此功能添加到下一个 GUI 版本中。  

    此致、  

    Aya Khedr