This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01042, LM5170, LM5171, TIDA-01041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526597/lm5170-q1-lm5170

器件型号:LM5170-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TIDA-01042LM5170LM5171TIDA-01041

工具/软件:

您好团队:

我是否可以将 LM5170 用作多相降压转换器、在 3.65 伏电压下能够达到 300 安培的电流? 目标是在 1C 下为磷酸锂电池充电。 除了 TIDA-01042 之外、是否有任何其他方法来处理此类电流?

此致、

Tsvetan Ginin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetan:

    输入电压约为 12V 左右?

    您可以将 LM5171 视为 LM5170 的后继产品。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    输入电源为 12V/125A。 我使用了 LM5171 计算器、该计算器允许我输入​​低侧 300A (3.65V) 和高侧 125A (12V) 的值。 这是否现实? 如果需要、将需要哪些驱动器和 MOSFET? IGBT 是否为选项? 是否可以实时控制芯片的寄存器以确保磷酸锂电池的正确充电曲线?

    e2e.ti.com/.../LM5171_5F00_Buck_5F00_or_5F00_Boost_5F00_Quickstart_5F00_Tool_5F00_1.0.2_5F00_custom.xlsx

    此致、

    Tsvetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetan:

    我认为有必要使用 6 个相位、即 50A/相。 在这种情况下、您可以选择 MOSFET、LM5171 可以直接驱动 MOSFET。

    您可以调整 ISET 电压来控制平均电流。

    请参阅 TIDA-01041 以实现高精度校准控制、实现 0.02%的满量程电流控制精度和 0.01%的满量程电压控制精度。

    此致、
    Feng