This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59731:TLC5973DR 和 TLC59731DR 之间有何差异?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5973, TLC59731, TPS60255, TPS929120-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527369/tlc59731-what-is-the-difference-between-tlc5973dr-and-tlc59731dr

器件型号:TLC59731
主题中讨论的其他器件:TLC5973

工具/软件:

您好:

我正在比较 TLC5973DR TLC59731DR 控制项目的 RGB LED 控制。

我注意到这两款器件都支持单线串行输入 (SDI)、但电流控制和内部架构存在差异。
根据我的理解:

  • TLC5973DR 具有 IREF 引脚 这样就可以使用外部电阻器设置每个通道的最大输出电流。

  • TLC59731DR 另一方面,似乎是 缺少 IREF 功能 并在内部使用固定电流。

请您澄清一下 确切的功能差异 芯片之间的差异?

也在那里 任何其他 TI 解决方案 这种支持 单线 LED 控制 (尤其是对于 RGB 应用) 外部电流控制 实现性能如何?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Junyoung、

    我们的专家稍后会回复您。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Junyoung、

    TLC5973 与 TLC59731 之间的差异如下所示。

    目前、除了 TLC5973 和 TLC59731 RGB LED 驱动器外、只有 LP5522(单通道可编程 LED 驱动器)支持单线 LED 控制。

    但是、您可以查看   可支持单线控制的 TPS60255(用于白光 LED 背光的 7 通道高效 175mA 电荷泵)和 TPS929120-Q1(具有 UART 接口的 12 通道汽车 40V 高侧 LED 驱动器)。

    此致、

    Felix