This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:OV1 对皮肤接触和其他问题的敏感性

Guru**** 2482215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520455/tps2121-ov1-sensitivity-to-skin-touch-and-other-problems

零件号:TPS2121

工具/软件:

我在我的电路中有 TPS2121 的这个设计

配置为优先级模式。

在 5.1V 电源和一节锂离子电池 (4.1V:3.6V) 之间切换

我有 5 个原型,4 正常工作,其中一个有电源闪烁问题

这是由于 TPS2121 反复将其输出切换至 5V 和关闭。

我测试了读数 OV1、OV2、PR1、CP2、它们都正常。

0.8V、0.8V、2.5V、2V(分别

我移除了 R101 和 R96 以将模式更改为:CP2 为低电平、PR1 被拉至低电平、然后使用最高电压输入。

但输出现在始终为低读数 0.2V、其中输入为 N1 5.1V 和 N2 4.18V。

当断开 5V 输入时、它会暂时切换到电池、然后再次关闭

我也遇到了一些奇怪的行为。

触摸 R102 -OV1 时,用手指上拉电阻 — 输出会关闭-读数低 — 甚至不切换到电池。

这种行为存在于其他一些电路板上、但频率/灵敏度低于故障电路板。

当使用 AVO 读取同一电阻器 R102 且仍读取正常的–4.2-时、故障电路板输出也会关闭

我希望您可以引导我了解问题所在、并随时向我询问有关设计的任何信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashraf:

    请分享原理图进行审查。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    整个工程原理图相当大。 12 个模块、需要分开处理。

    可以指定您想要了解哪个要点?

    tps2121 的屏幕截图是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温馨提示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屏幕截图已打开。 请帮助重新附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这非常奇怪,非常感谢你的答复
    我重新上传了它

    希望您能找到它

    我希望能尽快收到您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是电路板问题。 您还可以检查 EVM 上的器件。  

    本周我要离开。 请预计响应会延迟。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    因此、您不知道问题的根源是什么、对牛米或手指触摸的敏感度是什么?

    如何从该 EVM 中受益?

    tps2121 之后是为电路供电的两个 SMPS 3.3V 和 3.6V。

    它们会产生影响吗?

    FWIW 这是 TPS2121 的 PCB 照片。

    我正在研究它,这是奇怪的行为,我知道。

    如果我遇到任何解决方案、我会回复您

    请返回到受影响的电路板上、了解要查找的内容。

    我希望你有一个美好的假期

    此致

    Ashraf Kamel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来详细了解一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我向您确认、有缺陷电路板中的 IC 存在缺陷。

    其故障行为与 IN1 通道及其外设 OV 和 PR 相关

    当它仅由电池供电时、工作正常、但电压在 5V 侧发生抖动、显示约为 2.5V、如果 IC 正常、则不应该出现这种情况。

    我想知道,如果你能指导我为什么这个 IC 出现故障,因为它工作正常,第一次我测试它.

    如果在第二版中对此电路有任何改进、我可以做些什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashraf:

    由于每 5 个器件中有一个出现问题、因此也可能是焊接问题。 您是否尝试了解析器设备?

    将器件放置在其他电路板或 EVM 上有助于表明是器件还是电路板有问题。  

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    5 块电路板从制造商处进行焊接、缺陷电路板最初工作正常、但很快就出现故障。

    正如我在中提到的、IC 有缺陷、因为 IN2 伏~ 4.1 向 IN1 泄漏大约 2.5 伏  

    这是一个好的 IC 所不能做到的

    如果您了解导致 IC 故障的原因

    或者可能只是运气不好,或意外的短路发生了一些与 avo prob 可能导致这种情况

    目前我正在计划购买第二款原型、我是否应该重新考虑使用 TPS2121 电路的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许您可以在 IN 和 OUT 引脚上添加电容。