This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77908A:与 bq77908A 通信

Guru**** 2814025 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77908A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529202/bq77908a-communicate-with-the-bq77908a

器件型号:BQ77908A

工具/软件:

您好:

我使用 BQ77908A、当我尝试使用 USB 接口适配器探头和软件 bq77908:bq78910 评估 v2.3.0.0 与元件进行通信时、我未检测到元件。

并非总是会检测到地址、如果检测到地址、则不会检测到数据。  

架构为  

我将 CHGST 连接到 3.3V、并且 ZEDE 连接到 VREG。

我有以下 I2C 通信:

黄色:SDA、绿色:SCL、紫色:EEPROM

此致、

Ludovic Micou