This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171:TIDA-01042、LM5170、LM5171、TPS536C7、TPS53689T

Guru**** 2482215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527925/lm5171-tida-01042-lm5170-lm5171-tps536c7-tps53689t

器件型号:LM5171

工具/软件:

大家好、我想问一下如何基于其中一个多相电压转换器构建磷酸锂电池充电器。 我不清楚如何将转换器控制作为充电器实现。 输入电源为 12V/125A。 输出电压为 3.65V/300A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetan:

    通常、电感器电流与 ISET 成正比。 更改 ISET 电压以调整电流。

    该基准使用精密的电流检测和运算放大器、具有非常高的电流调节精度。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    是否有方法将电池充电芯片和多相电压转换器组合到大电流充电器电路中?

    此致、

    Tsvetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetan:

      使用 LM5171 可以轻松构建多相充电器。 但是、我对 电池充电芯片知之甚少。 也许您可以使用 电池充电芯片开始新的主题。

    此致、

    Feng