This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880:固定版本与可调版本之间的降额曲线差异(数据表 pg30)

Guru**** 2422240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528732/lm70880-derating-curves-difference-between-the-fixed-vs-the-adj-version-datasheet-pg30

器件型号:LM70880

工具/软件:

您好:

为什么固定输出电压与可调输出电压版本之间的 pg30 功率降额曲线不同 — 所有条件都相同。
如果不应该、哪个曲线有效?

可能与气流信息混合?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 和 5V 的固定输出电压具有 5V 的 VCC 电压、用于驱动功率 FET 的栅极。 在 12V 固定或可调节输出下的输出电压下、VCC 电压为 8V。 使用更高的栅极电压驱动 FET 将增强功率 FET、使其 RDSon 值低于 VCC 电压为 5V 时的 RDSon 值。 较高的 Rdson 值将导致 IC 内的功率耗散较高、导致较低环境温度下的结温较高、因此输出电流将降低、以使结温保持在 150°C 规格以下。

    Ben