This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117QML:LM117JAN

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: LM117JAN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528471/lm117qml-lm117jan

器件型号:LM117QML
主题中讨论的其他器件:LM117JAN

工具/软件:

您能否确认 LM117H/883 和 LM117JAN(例如 M38510/11703BXA)是否具有相同或不同的裸片?  此外、前面的一个问题询问了 LM117H 和 LM117H/883 是否具有相同的芯片、但没有明确的答案、了解这一点也非常有帮助。  还将有助于了解 LM317H 与 LM117H 相比是否具有相同或不同的芯片。

背景: 当前设计使用 LM117H 并确定合适的替代选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否确认 LM117H/883 和 LM117JAN(例如 M38510/11703BXA)是否具有相同或不同的裸片?  [/报价]

    它们使用不同的裸片。

    此外、之前的一个问题询问 LM117H 和 LM117H/883 是否具有相同的芯片、但没有明确的答案、了解这一点也非常有帮助

    这些也是不同的芯片

    此外、了解 LM317H 与 LM117H 相比是否具有相同或不同的芯片也很有帮助。

    此封装中嵌入了 3 个芯片。 这两个器件中的 3 个芯片中的 2 个是相同的

    [/quote]