This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于碱性电池的 BQ35100:电量监测计 IC

Guru**** 2482215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528168/bq35100-gas-gauge-ic-for-alkaline-batteries

器件型号:BQ35100

工具/软件:

你好
我正在考虑制造一款使用两节 AA 碱性电池 (1.5V x 2 = 3V) 的产品。
这些电池是主电池、不能充电。
我想监测剩余的电池电量。 是否有您会推荐的电量监测计 IC?
我想使用 BQ35100、您认为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该电量监测计可以正常工作。 用于 AA 碱性电池等原电池。